This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01527:供货

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01527, ALM2403-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1235125/tida-01527-availability

器件型号:TIDA-01527
主题中讨论的其他器件: ALM2403-Q1

 TIDA-01527是否可供购买?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您关注本参考设计。 但是、此设计不可购买。 请注意、如果您决定自行构建电路板、TIDA-01527页面包含所有的设计数据(Altium、Gerber 文件、软件)。

    PS:最近发布的 ALM2403-Q1是激励放大器的更好的解决方案。

    此致、Jiri