This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP4344:解决方案1D 交流/直流电源

Guru**** 1133420 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP4344, UCC28710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1242750/pmp4344-solution-1d-ac-to-dc-power-supply

器件型号:PMP4344
主题中讨论的其他器件: UCC28710

您好!

我正在设计自动化领域的交流/直流 SMPS。 下面详细介绍了对我的电源的要求:

  1. 输入电压-(85至264) VAC  
  2. 输出电压- 5VDC/1A 或5VDC/2A (均提供)
  3. 电压精度- 1%至2%
  4. 功率-5W/10W
  5. 线路和负载调节- 2%
  6. 波纹- 50mV 至150mV
  7. 效率-80%至90%
  8. 隔离- 4000Vac (输入到输出)
  9. 保护-过流、短路、过压和 温度保护。

我搜索了一些解决方案。 我对下面的参考设计有一些疑问-

参考设计编号- PMP4344 (85-265) VAC

  1. 此电源的工作输入 电压(75至275) VAC 吗?

较低电压-75VAC、较高电压-275、5V/1A 和5V/2A

  1. 我需要设置输出电压5.1或5.2VDC。 哪个电阻值在电路中发生变化?
  2. 我需要设置输入欠压和输入过压限制。 如何在电路中设置。
  3. 如果负载变化(200mA、500mA、1A、2A)、则输出电压恒定
  4. 线变差-? 负载变化、
  5. 为什么在输出端子中连接电阻分压器 R16&R17和 R18&R19。
  6. PCB 的尺寸和 BOM 成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi

    已分配工程师来回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navi

    对于 PMP4344

    1、NP:Naux:Ns=91:32:7、Vds 额定值为 Vinmax+NP/Ns*(Vout+Vsrec)+Vspike; 如果您将 Vac 从265VAC 增加到275VAC、我认为主要开关电压额定值可能仍然可以、但您需要检查实际电路板、具体取决于您想要实现的电压降额

    2.可以稍微降低 R9、将输出电压从5V 升至5.1V、请使用电子表格 UCC28710进行计算

    3、若 R8可设置输入电压 UVLO、请参阅电子表格、 https://www.ti.com/lit/zip/sluc590

    4-5基本上、UCC287XX 是 PSR 控制、因此预期的线性调整率和负载调整率约为5%

    6、不确定这一点、我认为只是输出端的泄放电阻器、与功率级设计无关

    7、您可以参考 PCB 文件进行检查 、即22mm (长) X21mm (宽) x20mm (高)。 并参考文件中的 BOM 以 进行成本评估。  

    Br

    最大值