This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30285:用于 PMP9204解决方案的变压器选择

Guru**** 1134590 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30285, PMP30164, PMP20001, PMP9204
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1249183/pmp30285-selection-of-transformer-for-pmp9204-solution

器件型号:PMP30285
主题中讨论的其他器件: PMP30164PMP20001PMP9204

您好

序号 参考设计    工作输入范围   变压器  
1   PMP30285     120-437 V 交流 750317049
2   PMP30164     140-274 V 交流 750316585
3   PMP20001.1     185-260V 交流 750316002

根据参考设计 PMP9204、我在以下点有一些问题。

1.能否将 PCB (PMP9204)文件转换为 Gerber 文件?

在 PMP9204中可以使用变压器7508111111 (EVM 28740)代替 RLTI-1067吗?

在 PMP9204中、我可以使用变压器750317049或750316585或750316002 (根据上述参考设计表)而不是 RLTI-1067

4.根据上述参考设计、 此解决方案 可支持85-264 VAC (输入)和5VDC/2A (输出)

与上述参考设计一样、 此解决方案 适用于75-264 VAC (输入)和5VDC/2A (输出)