This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 能##39;t 打开 PSpice

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1252161/can-t-open-pspice

您好!

     当我使用管理员帐户时、软件可以正常输入、但当我使用自己的帐户时、软件会报告以下错误、我无法使用管理员、您知道为什么吗? 如何解决该问题?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yong:

    这是网络连接导致的。 如果您使用的是 VPN、请尝试注销以查看问题是否消失。

    如果没有、请尝试打开 https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html。

    如果未显示"Successful Connection (连接成功)"、请联系您的 IT 部门、确保您的 PC 可以直接访问互联网。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

          1、我可以按如下方式打开您的网站并显示。  

    2、使用我自己的帐户不能安装,进程总是保持在以下情况,所以我不知道你的软件需要什么样的权限,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

         结束后、现在没问题、谢谢。