请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01505 主题中讨论的其他器件: TL431-Q1
大家好!
我目前正在为 牵引逆变器应急电源选择一个反激式转换器。
我对 TIDA-01505的电压输入范围很满意、但我希望10V 的输出和高达3.5A 的电流。
为了实现10V 输出、在给定设计中、我需要更改什么条件才能使15V 输出?
提前感谢、此致
TIL
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我目前正在为 牵引逆变器应急电源选择一个反激式转换器。
我对 TIDA-01505的电压输入范围很满意、但我希望10V 的输出和高达3.5A 的电流。
为了实现10V 输出、在给定设计中、我需要更改什么条件才能使15V 输出?
提前感谢、此致
TIL
您好、直到修改非常简单。 只要变压器能够支持所需的输入电压范围、您只需更改反馈分压器、使 FB_PSR 保持为2.5V。 只需更改 R78或 R28。 我不期望对环路补偿有太大影响。 对于基于光耦合器的版本、您需要围绕 TL431-Q1更改 R73或 R69。
这是一个标准反激式转换器。 您可以从优秀的 PSDS 研讨会提交的"反激式 SMPS 设计内幕揭秘"中了解详情
https://www.ti.com/seclit/ml/slup261/slup261.pdf
我希望这对您有所帮助。 此致、Jiri