This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI 模型库问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331669/pspice-for-ti-pspice-for-ti-model-lib-issue

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:SN74LV4051A

您好、TI 工程师

我上周升级了"PSpice for TI"。 当我尝试启动 PSpice for TI 时、"PSpice Part Search"和"Modeling App"窗口 是空白的。 然后、我 通过 (Help >"重新安装 TI 模型和库")上传 TI 器件模型、模型库仍然无效。

因此、我完全卸载了"PSpice for TI"、并下载了 PSpice for TI 的最新修订版、安装后、由于模型库无效、仍然无法工作。 我重复多次关于重新安装"PSpice for TI"并重新加载"TI 模型和库"、仍然无法工作。

详细信息如下

1.   在重新安装后启动"PSpice for TI"。

2.  加载由 TI CST - Joselito Go 通过"File -> Open->Project->SN74LV4051A.OPJ"提供的"sclm11t"无效。

3、  点击"Help->Reinstall TI models and libraries、然后重新启动模型和库、等待几分钟、直到库配置完成。

4.  重新加载"sclm11t"、模型库仍然无效。

5、 根据 CAPTURE/pSPICE 库配置检查 CAPTURE 和 pSPICE 库路径、没有发现任何问题。

BTW、  

似乎许多用户都遇到了相同的问题,他们正在等待回复,请参见以下链接。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1328680/pspice-for-ti-questions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PSPICE-FOR-TI 号

非常感谢您可以帮助解决此问题。

此致  

海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海龙市

    您是否愿意分享项目  sclm11t?

    如果点击这个按钮该怎么办?

    BTW、请不要调整屏幕截图大小。 难以辨认。

    我的库文件夹如下所示:

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC

    1.项目 sclm117 仅用于仔细检查、 即使创建新项目、模型库仍然无效。

    2.点击按钮时屏幕截图如下。

    3、库文件夹按日期排序与你分享的不一样,我不知道为什么。 我们的同事在安装最新版本的"PSpice for TI"后就会遇到相同的问题、

    此致  

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海龙市

    对于全新安装,pspTILibDir 是正确的。

    您是否会检查您是否有 Windows 环境变量"CDS_HOME"?

    此外、在启动 PSpice for TI 后、请在"Command"窗口选项卡中共享内容:

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC

    快照如下所示。

    BTW、"Modeling App"和"PSpice Part Search"不可用、但"Place Part"可用。

    此致

    海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC

    我 在转至 C:\CDS_SPB_HOME\debug.txt 时发现了一些错误记录,它是否会影响模型库?

    此致

    海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    请参阅以下文档:

    您可以检查您是否 对位于 CDS_HOME 位置的 CDSSETUP 路径具有写入权限。
    还要尝试将 CDS_HOME 更改为其他目录并重新启动该工具。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    非常感谢您的支持。

    不确定我是否  正确理解了您的提议。

    1.这是否意味着我 对 CDSSETUP 路径具有写权限?

      

    2.将 环境变量"CDS_HOME 从"C:\CDS_SPB_HOME"更改为"D:\ChenHL\Simulation"、然后通过"Help -> Reinstall TI models and libraries"重新加载模型库。  启动"PSpice for TI"后、模型库仍然无法在如下情况下运行。

    此致

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    我和你有同样的问题。 我想 David 是要检查该路径的属性的意思。

    当我检查它时、它没有写入权限。  然后我更改了它、并重新启动了 PSpice for TI。 它仍然有 同样的问题。

    我想您也可以尝试它。

    注:我的计算机语言是中文。

    B.R.

    尤利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     David 和 Yuliya 你好!

    非常感谢 批评。

    我的快照如下

    tbh、 在升级之前、我无需考虑以前版本的"PSpice for TI"中的这些配置。

    此致

    海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    JC 是今天的发展、我很想获得他在这方面的意见。 让我也确保他不会在明天和下周休息(下周是德克萨斯学校孩子的春假)。  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海龙市

    我刚刚更新了我的库、它现在看起来像这样:

    如果您可以执行同样的操作、但它仍然无法正确显示、则配置肯定出现了问题。 在升级和卸载/安装软件之前/之后、您是否切换到了不同的用户登录?

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC

    我可以找到您提到的所有文档、但更新时间不同。

    今天、 我  使用另一个帐户访问 PSPICE-FOR-TI 仿真器、在另一个桌面上安装之后、模型库 仍然不显示。

    在 升级和卸载/安装软件之前/之后、我没有告诉您"切换到不同的用户登录"。 我共享了许多用户遇到了 相同的问题、这意味着不同的用户/计算机有相同的问题。

    PSpice for TI 安装后不显示TI器件库-其它模拟产品(只读)-存档论坛- E2E 设计支持

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1328680/pspice-for-ti-questions?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=PSPICE-FOR-TI 号

    如果要 检查您的软件和我的软件之间是否有任何差异、请在卸载"PSpice for TI"后安装相同的源文件。

     https://www.ti.com/licreg/docs/PSpiceForTI-Download?requestKey=2cb9e9a26b9510591873b59451e2962ea2be16fb22b88c361a9eb17b1dd3ed351845

    现在安装之后、新库显示如下。

    此致

    海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC

    似乎很多中国用户遇到了同样的问题、目前还没有解决。

    PSPICE-FOR-TI:我的应用模型窗口出现问题无法打开模型-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- E2E 设计支持设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    我们正在与一个用户一起尝试安装、并将让您知道可以做什么。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    是的、在中文论坛中有很多用户遇到了这个问题、他们在将软件更新到2024版时都遇到了问题。 有几个用户认为这不应该是 PC 问题、他们建议检查2024版本的软件是否是配置程序的问题。  

    此致、

    艾米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC  

    您对此问题有任何反馈吗?

    此致

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    您对此问题有任何反馈吗?

    此致

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    海龙市

    抱歉、我没有听到用户的回复、但我会问。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC

    您对此问题有任何反馈吗?

    此致

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    您的 LibraryUpdate.log 文件包含哪些内容? 您在文件结构中显示了该内容。 C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup

    我的照片是这样的:

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    "库更新"的路径 与您的路径稍有不同

    此致  

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您说得对。 我注意到我在发布后在路径中留下了 pspTILibDir。 很高兴您注意到。

    看来磁带库已正确更新。 我想我会把这点提到 Cadence。 您已有库、大小正确、更新成功。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    你有什么反馈吗?

    此致

    海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cadence 有一些跟进问题、我已经提交给其他人、但他们回答了。

    您能否检查以下内容?

    1.共享一个显示 TI 器件未加载的图像。
    2.这些机器上的语言设置是什么?
    3.从用户处共享 capture.ini 文件。 在会话日志中检查 capture.ini 的路径。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    1.请查看附带的快照。

    2. Windows 10 Pro 默认语言为英语。

    3. 将 Capture.ini 文件复制到 Word 文档中,请参见以下链接,且 capture.ini 的路径正确。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/Capture.ini-_2D00_-Copy.docx

    此致

    海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我已将其转发给 Cadence。 似乎这里没有什么东西导致这个问题、但让我们看看他们想出了什么。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 Cadence 的建议。 请尝试报告结果:

    请尝试在注册表中清除工作区、如果有用、请进行清除。 为此:

    1. 关闭 PSpice for TI
    2. 打开注册表编辑器并转至 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Orcad\CaptureLogo\23.1.0 Pspice_Install
    3. 删除23.1.0文件夹


     

    1. 现在、再次启动 PSpice for TI、看看它现在是否起作用。


    如果问题仍然存在、请确认以下事项:
     

    1. 如果.db 文件存在或不在$CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\中
    2. 如果。 OLBS 位于上述位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    非常感谢您的支持。

    23.1.0文件夹已被委派、在启动"PSpice for TI"后、该文件夹仍然无法运行。

      $CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\中似乎只有.db 文件、请帮助在以下快照中仔细检查(按类型排序)。

    此致  

    海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Hailong。 我传递了这个。 希望明天能收到回复。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还遇到了这个问题、并且很惊讶它已经 被这么多用户复制。

    期待一个有效的解决方案:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    很抱歉耽误你的时间。 有几个其他人能够解决这是重新安装,但我认为你已经尝试了,没有任何效果。

    我会在周一继续评论并与您联系。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    非常感谢您的支持。

    你是对的,我重新安装了 它的个别时间,没有影响,即使是安装在一个新的笔记本电脑。

    此致

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hailong,

    我将请 Cadence 帮忙解决这个问题(他们一直在远程协助)。

    您在哪里? 您是否可以进行 WebEx/Zoom 呼叫?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    非常感谢您的支持。

    我在中国上海嘉定工作。   从9:00到5:00的缩放呼叫对我们来说非常方便。

    我不知道 两个地方之间的时间差是多少、您能分享您的位置和可用时间吗?

    此致

    海龙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hchen:

     请参考下面的地址,更改为 TI 2023的 pspice 版本,它非常有用,您可以使用2023版本,直至 TI 解决问题。

    PSpice for Search空白 器件 TI中PSpice pspice for ti 23.1 CSDN博客 μ s

    顺便说一下、感谢博客的作者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei Jie

    非常感谢您的支持,它现在工作.

    此致

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您已找到安装旧版本(17.4)的说明。 我很高兴它能工作。

    我们将继续尝试调试为什么安装在23.1的中国地区不可靠。

    23.1包括重要升级、例如内置用于 MOSFET、BJT 和二极管的~1000模型库。

    我要把它移开、但我不会把它关闭。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David

    非常感谢您的支持。

     在升级到新版本(23.1)之前、期待您的好消息。

    此致

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    似乎有很多用户遇到了这个问题。

    但是、使用的下行版本不是长期解决方案。

    Cadence 发布的新版本 计划是否有任何相关信息?  

    此致、

    切尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    这是一个令人沮丧的问题。 我已请求提供指导并致电 Cadence 以提高意识。  

    如果我们确实有一个不需要修补程序的解决方案、您是否建议如何最好地传播这一新闻?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    感谢您的观看。

    您是否可以找到解决该问题的方法。  

    最好的方法是更新 PSPICE 版本、这就是我问计划的原因。

    您有一些手动操作方法、请更新此帖子并像其他专家一样在 E2E 上附加另一个链接。  

    我想跟我一样的人会搜索"model lib"或"model issue"来了解如何进行设置。

    那么、您对这个 令人沮丧的 问题有什么进一步的计划或建议吗?

    此致、

    切尼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    这个问题是非常严重的! 我在 VMware 进行了实验、其中新安装了 Windows 10企业版(中文)、新安装了 PSpice for TI (2024)、但 PSpice 部件搜索仍为空白。
    如果不能在短时间内解决这个问题,我们为什么不能回去! 这确实会影响用户体验。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您进行测试。 我已经用 Cadence 解决了这个问题。 普通的售票系统不是针对这种广泛的问题。 我已要求他们提出一个程序来解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是一个解决方案、该解决方案适用于遇到库问题的其他人:

    将 lang=en-US 添加到 orCEFSettings.ini

    该文件位于 Cadence 的安装位置。  

    我的路径: C:\Users\a0187457\Documents\PSpice_TI\Cadence\PSpice_TI\tools\bin

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚使用 VMware 进行了测试。
    新安装的 PSPICE-FOR-TI、未添加、PSPICE 器件搜索仍然不可用。
    添加完成后、请再次打开、此时将显示 PSpice 器件搜索! 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    Thahanks 为你的努力。

    新安装的 PSPICE-FOR-TI 工作正常,好消息为中国用户.

    此致

    海龙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shake

    非常感谢您的仔细检查。

    新安装的 PSPICE-FOR-TI 现在正常工作,好消息为中国用户.

    此致

    海龙  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次申请下载的网站,发现没有变化相比以前的 exe。 我不确定是否已升级。
    使用 VMware 重新安装时,仍然不显示 PSPICE 部件搜索。
    所以 David 的问题仍然需要修正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    它工作的好,感谢帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以单独打开 e2e 问题吗? 似乎你的问题是不同的,我想能够更高效地跟踪它。

    大卫