This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010083:TPS23758RJJR

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010083, TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1394882/tida-010083-tps23758rjjr

器件型号:TIDA-010083
主题中讨论的其他器件: TPS23758

工具与软件:

您好!

根据设计指南 TIDA-010083、辅助输入电压设计为18V 至36V、是否可以将其更改为10V 至36V  辅助输入电压以及辅助输入电压 10V 时的最大输出功率。

此外、 对于5V 输出10W 设计、分享尺寸更小的变压器的设计和比 LDT1018-50R 变压器更小的设计 EP7型变压器 和计算电子表格将有助于计算 不同电压下的 COMP 和 APD 电阻。

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复、我们做了一些计算来检查在10V 输入下也实现全功率是否可行。 由于输入电压仅为10V、输出电压为5V 2A、并且使用同一个变压器、因此一切都非常接近绝对最大参数。 占空比为75%、一次侧开关电流为1.45A、这已经提供了1.75W 的导通损耗、开关损耗排在首位。 在如此小的设计中、这将无法管理。

    此外、次级侧也会看到变压器需要处理的大电流、但整流器 FET 也需要处理大电流。

    因此、对于您的应用、请查看 TPS23758数据表中的适配器选项3、并在变压器的次级侧注入辅助电源。

    此致、

    Steffen