This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00657:评估板上的电容器额定电压

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S, TIDA-00657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1400063/tida-00657-capacitor-voltage-rating-on-evaluation-board

器件型号:TIDA-00657
主题中讨论的其他器件:BQ24780S

工具与软件:

我正在基于 TIDA-00657设计使用 BQ24780S 构建一个智能充电器版本。

评估板的额定电压高达24Vdc、但是根据 BOM、基本上跨输入轨连接的10uF 电容器(C2、C3、C4、C5)以及一些其他电容器(C1、C10)的额定电压为25V。  这似乎有点可疑、我认为24V 直流总线上的35V 额定部件更合适。   BQ24780S 中的 ACOVP 电路是否足够好、可以使用25V 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    是的、使用 BOM 中的电容器应该不会有问题、我们没有关于所选电容器有任何问题的报告。 但如果这仍然是个问题、我认为使用额定电压为35V 的电容器没有问题。

    此致、

    Christian。