This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:PCB 设计信息确认

Guru**** 2835930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1410311/pmp22650-pcb-design-information-confirm

器件型号:PMP22650
Thread 中讨论的其他器件:PMP

工具与软件:

而 PCB 制造 PMP 22650

请确认 PCB 光绘文件中的设计信息  

 请检查 设计信息是否正确、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的联系、我让一位工程师能够对您提到的信息的准确性进行评论。

    此致!

    Jackson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议查看设计规则、找出迹线宽度和焊盘尺寸的限制。 制造商注释可能不是100%正确。 您必须联系 PCB 供应商以了解他们可以对电路板厚度做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

    我们将 PCB 作为您的设计信息。

    谢谢