This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1260 处于测试模式

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1566475/cc1200-cc1260-in-test-mode

部件号:CC1200
主题:CC1260 中讨论的其他部件

工具/软件:

是否有人在测试模式下使用 CC1260、在该模式下它会在其 I 和 Q(每个 16 位)端口上发送众所周知的 CRC32 序列? 我发现它从 swru366 中所述的带有 0xFB3EE249 等的序列开始、但在几百(大约 800 到 1100 之间)个样本后、它会重置并在序列开始时再次开始。 这可能是什么原因造成的? 开始怀疑我的控制代码是否无意中使其停止运行。 TIA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    让我们私下来看一下、我会通过直接消息与您联系。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Arthur 我还没有见过你的 DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    抱歉、您需要先接受我朋友在 E2E 上的请求、以便我能发送给您。  

    此致、

    Arthur