This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:802.15.4 信标启用模式点对点消息

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1573463/cc1312r-802-15-4-beacon-enabled-mode-point-to-point-messaging

器件型号:CC1312R


工具/软件:

对于 802.15.4 信标启用模式的点对点消息传递是否可以在 MAC 和/或应用级别完成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    使用 API: TI-15.4 Stack API:api_mac.h 文件参考

    下图显示了如何实现: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_31_00_11/docs/ti154stack/html/ti154stack/beacon-mode.html#data-exchange

    例如、在间接用例图中、您可以看到我们正在寻址一个特定的器件。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我本应该更清楚一点。 我一直在寻找一种将消息从一个传感器直接发送到另一个传感器的方法。 您所指的似乎是收集器和传感器之间的消息传递。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerard:

    现在更清楚了。  由于传感器不知道彼此的存在、因此您必须使用广播消息。

    如果在传感器应用程序中实施该方法、则可以发送广播消息:

    static void sendBroadcastMsg(Smsgs_cmdIds_t type, uint16_t len,
                        uint8_t *pData)
    {
        ApiMac_mcpsDataReq_t dataReq;
    
        /* Current example is only implemented for FH mode */
        if(!fhEnabled)
        {
            return;
        }
        /* Fill the data request field */
        memset(&dataReq, 0, sizeof(ApiMac_mcpsDataReq_t));
    
        dataReq.dstAddr.addrMode = ApiMac_addrType_none;
        dataReq.srcAddrMode = ApiMac_addrType_short;
    
        dataReq.dstPanId = devicePanId;
    
        dataReq.msduHandle = getMsduHandle(type);
    
        dataReq.txOptions.ack = false;
        dataReq.txOptions.indirect = false;
    
    
        dataReq.msdu.len = len;
        dataReq.msdu.p = pData;
    
    #ifdef FEATURE_MAC_SECURITY
        /* Fill in the appropriate security fields */
        Cllc_securityFill(&dataReq.sec);
    #endif /* FEATURE_MAC_SECURITY */
    
        /* Send the message */
        ApiMac_mcpsDataReq(&dataReq);
    } 


    然后在数据 ind 回调中处理广播应答。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arthur、

    谢谢、我会给它一个机会