This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:将代码从 CC1352P7 迁移到 CC1312R7

Guru**** 2814735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1312R7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1589063/cc1312r7-migrate-code-from-cc1352p7-to-cc1312r7

器件型号: CC1312R7
主题中讨论的其他器件: CC1352P7SYSCONFIG

大家好、我需要将 Wi-SUN 工程从 CC1352P7 迁移到 CC1312R7。

您是否有 必要步骤的指南或建议?

谢谢你。

Eduardo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eduardo:

    1.备份您的项目,一旦迁移,您可能无法返回。

    打开 SysConfig、然后点击“SWITCH",“,如果、如果看不到、则可能需要按右上角的按钮来启用视图

    3.在“Board"下“下拉菜单中选择 CC1312R7 LaunchPad。

    4.单击确认。

    5.您将收到一些警告、这是因为 CC1312R7 仅为 Sub-1 设备、没有天线开关。 您可以接受警告并继续。

    按钮可能会发生类似的情况、如果需要、请选择正确的引脚。  

    6.保存并重建

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!