This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:定制 4 层 FPC 板上的 CC1314R10:仅在 868MHz 处具有宽带噪声、无载波、

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1591488/cc1314r10-cc1314r10-on-custom-4-layer-fpc-board-only-wideband-noise-at-868-mhz-no-carrier

器件型号: CC1314R10

您好 TI 支持团队:

我写信请求获得有关使用 CC1314R10 的定制 4 层柔性 PCB (FPC) 设计的帮助。

我设计的射频部分遵循 TI 868MHz 参考原理图 1:1,其中使用了差分平衡 — 非平衡变压器 (L3/L7) 和匹配网络的确切推荐元件。 但是、在 CC1314 LaunchPad 产生干净载波的相同测试条件下、我的 FPC 板不会产生可检测的载波信号、而只会发射宽带噪声。

设计和验证详情:

  • 硬件: 4 层柔性 PCB (FPC)、CC1314R10。

  • 原理图: 验证了与 TI 参考设计的 1:1 匹配。

  • 元件: 平衡 — 非平衡变压器和匹配网络中的所有电感器/电容器都是 TI 建议的具体器件型号。

  • 固件: 确认工作正常;完全相同的二进制文件可在 CC1314 LaunchPad 上正确运行。

  • 电路板启动: 48MHz 和 32kHz 晶振都在示波器上正确振荡。

  • 组装: 未发现焊接问题;放置正确。

问题: 我附上了 LaunchPad 与 FPC 频谱输出的屏幕截图比较。 虽然 LaunchPad 显示 868MHz 处有一个不同的载波、但 FPC 在几 MHz 频率范围内仅显示一个升高的本底噪声、没有中心峰值。 LaunchPad 无法接收来自 FPC 板的数据包、即使通过直接 IPEX 电缆连接也是如此。

问题: 鉴于原理图是相同的、我怀疑这个问题与 FPC 基板或布局特性有关。

  1. CC1314 差分平衡 — 非平衡变压器 (L3/L7) 是否对 PCB 堆叠参数(电介质厚度/常数)及其下方接地平面的连续性非常敏感?

  2. 平衡 — 非平衡变压器和匹配元件正下方是否严格要求有一个实心参考接地层,才能使此特定平衡-非平衡变压器拓扑正常工作?

  3. TI 是否有关于在灵活 PCB 材料上实现 CC13xx 射频设计的任何应用手册或具体指导?

  4. 对于完全解调的平衡 — 非平衡变压器,“无载波的宽带噪声“的典型症状是否是?

  5. 重新调整 FPC 材料的匹配网络的建议步骤是什么? 我是否应该尝试绕过匹配网络并直接探测平衡 — 非平衡变压器输出以解决问题?

我已附上以下文件供您查看:

  1. 频谱 — CC1314 LaunchPad(参考)

  2. FPC 射频布局(顶层)

  3. FPC 射频布线详细信息

  4. 频谱 — FPC 板(显示宽带噪声的问题)

  5. FPC 射频原理图

感谢您抽出宝贵的时间提供指导。

此致、

洪涛

faeb984d80c93a7f646c69ba3d41cd73.png2c491c7d7186e352ebfd981f6bb078f3.png92eb1dda7227a5cc8cce5f1d8c9ef8aa.png429568f1eb9f9e3481e84c38c9ec3053.png5f37ce4759202f6073de9bf28f6f9505.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -堆叠对芯片的阻抗有影响,通常是信号层和接地之间的距离是非常重要的。

    -

     

    不太好的射频布局。 引脚 1 和 2 之间的布线会增加阻抗和延迟、而在参考设计中该延迟接近于零。  

    考虑改用 IPC、如果您将芯片旋转几度、您可能会将其安装在非常靠近射频芯片的位置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请以光绘格式提供完整的布局。

    布局看起来不太好、但我希望有一些射频输出或与芯片进行一些通信。 需要看到 GND 层、该层应位于第 2 层芯片的正下方。

    仔细检查 48MHz TCXO 信号、这满足 CC1314 数据表中的要求。  

    有关 TCXO 要求的更多信息、请参阅应用手册: www.ti.com/.../swra640

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次测量了布局、发现 CC1314 射频引脚和平衡 — 非平衡变压器之间的距离只是大约 7 毫米 。 这是否也是影响射频性能的一个重要因素?

    整个设计为 A 4 层柔性 PCB (FPC) 包括两个圆形区域以允许弯曲。 根据此结构、我应该如何正确放置或布线 IPC(插入器/阻抗控制的连接) 放置射频引脚和平衡 — 非平衡变压器之间?

    另外、您能否分享您的 电子邮件地址 “怎么样? 我可以向您发送 Gerber 文件 以供进一步讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我是否可以获得您的电子邮件地址、以便我可以向您发送 Gerber 文件以供进一步讨论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Sub-1GHz 设计审查提交:  https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS

    此致、

    Zack