This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:查询 CC1310 中频 (IF)

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312PSIP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1593457/cc1310-inquiry-about-cc1310-intermediate-frequency-if

器件型号: CC1310
Thread: CC1312PSIP 中讨论的其他器件

您好、

我正在查找 CC1310 的中频 (IF) 设置。 我在 TI Studio 中找不到此信息。

以下是运行参数:

  • 频率:433MHz 和 868MHz
  • 调制:2-GFSK
  • 符号速率:50 kbps
  • 偏差:25 kHz
  • RX 带宽:98kHz

此外、您能否解释一下我在 TI Studio 中看到的 intFreq 值、其列示为 8000

 

 

谢谢你。

Yossi T  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yossi:

    当 intFreq 设置为 0x8000 时、意味着使用默认中间频率。 对于 98kHz Rx 带宽、默认 IF 为 250kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否更新计算方法、并确认它在 BW = 118kHz 时是否保持不变?

    谢谢  

    Yossi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、在 118kHz BW 下、IF 相同、250kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CC1310 技术参考手册的第 23.7.5.2 节中、有一个表格列出了各种 Rx 带宽的默认中间频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ? 这些数据在 CC1310 SIP 上是否也有效  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是 CC1312PSIP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    以下内容对 CC13x2 器件系列有效:  表 25-183. 一半  SWCU185  (CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册) https://www.ti.com/lit/swcu185

    此致、

    Zack