“线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
我正在使用以下配置在嗅探模式下配置 cc1200 (在 PQT 上使用 RX 端接的 eWOR):
{CC1200_IOCFG3, 0x06},
{CC1200_IOCFG2, 0x3B},
{CC1200_IOCFG0, 0x38},
{CC1200_SYNC3, 0xF0},
{CC1200_SYNC2, 0xCC},
{CC1200_SYNC1, 0xF0},
{CC1200_SYNC0, 0xCC},
{CC1200_SYNC_CFG1, 0xA8},
{CC1200_SYNC_CFG0, 0x13},
{CC1200_Deviation _M, 0x68},
{CC1200_MODCFG_DEP_E, 0x04},
{CC1200_DCFILT_CFG, 0x26},
{CC1200_Preambions_CFG0, 0x8A},
{CC1200_Preambions_CFG1, 0x28},
{CC1200_IQIC, 0x00},
{CC1200_CHAN_BW, 0x82},
{CC1200_MDMCFG1, 0x42},
{CC1200_MDMCFG0, 0x05},
{CC1200_SYMBOL_Rate2, 0x7F},
{CC1200_symbol_rat1, 0x75},
{CC1200_SYMBOL_RATE0, 0x10},
{CC1200_AGC_REF, 0x2A},
{CC1200_AGC_CS_thr, 0x01},
{CC1200_AGC_CFG1, 0x16},
{CC1200_AGC_CFG0, 0x84},
{CC1200_FIFO _CFG, 0x78},
{CC1200_FS_CFG, 0x12},
{CC1200_PKT_CFG2, 0x00},
{CC1200_PKT_CFG1, 0x00},
{CC1200_PKT_CFG0, 0x20},
{CC1200_PA_CFG0, 0x55},
{CC1200_PKT_LEN, 0xFF},
{CC1200_if_mix _CFG, 0x18},
{CC1200_TOC_CFG, 0x03},
{CC1200_MDMCFG2, 0x00},
{CC1200_FREQ2, 0x5B},
{CC1200_FREQ1, 0x99},
{CC1200_FREQ0, 0x99},
{CC1200_IF_ADC1, 0xEE},
{CC1200_IF_ADC0, 0x10},
{CC1200_FS_DIG1, 0x07},
{CC1200_FS_DIG0, 0xAB},
{CC1200_FS_CAL1, 0x40},
{CC1200_FS_CAL0, 0x0E},
{CC1200_FS_DIVTWO, 0x03},
{CC1200_FS_DSM0, 0x33},
{CC1200_FS_DVC0, 0x17},
{CC1200_FS_PFD, 0x00},
{CC1200_FS_PRE, 0x6E},
{CC1200_FS_REG_DIC_CML, 0x1C},
{CC1200_FS_Spare, 0xAC},
{CC1200_FS_VCO0, 0xB5},
{CC1200_IFAMP, 0x0D},
{CC1200_XOSC5, 0x0E},
{CC1200_XOSC1, 0x03},
{CC1200_PARTNEMBER, 0x20},
{CC1200_serial_status, 0x08},
{CC1200_WOR_CFG0, 0x20},
{CC1200_WOR_CFG1, 0x08},
{CC1200_WOR_EVENT0_MSB, 0x00},
{CC1200_WOR_EVENT0_LSB, 0x67},
{CC1200_RFEND_CFG0, 0x04},
{CC1200_RFEND_CFG1, 0x0F},
{CC1200_FS_VCO4, 0x13},
{CC1200_FS_VCO2, 0x64},
{CC1200_FS_VCO1, 0xAC}
在我们的自定义主板中使用此配置时,我无法接收任何数据包。
因此,同样的配置,我在智能射频工作室中尝试过,因此我能够接收从另一台智能射频设备传输的所有数据包。
如果我需要更改任何配置,或者有任何方法我可以检查无线电状态并确认它在超时后从嗅探模式变为 RX,请指导我。