This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:从 CC1312R 迁移到 CC1310

Guru**** 2541590 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1072193/cc1310-migrating-from-cc1312r-to-cc1310

部件号:CC1310
“线程:CC1312Rsysconfig”中讨论的其他部件

大家好,团队  

我的客户一直在开发一款新产品,其中 CC1312R 作为主 CPU 运行。 由于 CC1312R 目前缺货,他们正在寻找替代方案。  

一个可能的选择是暂时使用 CC1310。 但是,为了确定这是否是一个可行的解决方案,他们有以下问题:

  1. 我已经找到了将固件从 CC1310迁移到 CC1312R 的手册,但没有找到其他方法。 此类手册是否可用? 例如,与 CC1312R SDK (CC13x2 26x2 SDK 5.20.00.52)中的 TI 15.4堆栈传感器代码示例相反,CC1310 SDK (CC13x0 SDK 4.10.01.01)中的示例没有 sysconfig,因此具有不同的构建配置。
  2. 是否可以设置我们的代码库,使其与 CC1310和 CC1312R 兼容? 我们希望这样做,以便我们能够在未来做好准备。

请帮助解决以下问题:  

谢谢,此致,  

奥比那。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题是:他们之所以一开始就使用 CC1312R,原因是什么? 它们的代码库是否符合 CC1310?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Obinna,

    托尔斯坦指出,如果他们使用 CC1312的原因是代码大小或功能支持,那么他们很难迁移到 CC1310。

    要回答您的问题,我需要一些有关他们使用的软件组件的更多信息。 有些设备在两台设备之间兼容,而有些则有差异。

    没有。我们没有这方面的指南。 我想一种方法是使用可用的指南,但请恢复所有说明。 例如,请参见 sysconfig 迁移指南:

    https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_5_30_01_01/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/search.html?q=free&check_keywords=yes&area=default#

    2.某些文件需要不同,如主板文件。 我认为他们可能能够设置一些常用文件,例如应用程序线程。 但是,这将取决于他们使用的软件组件。 还可以使用 ifdef 和全局符号为所选设备编译代码。  

    谢谢,

    玛丽·H