请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1312R 您好,
如何为4-FSK 调制配置 CC1312R(7)? 这里的目标是与各种 LMR 模式进行交流,如 APCO P25 (C4FM ->4-FSK )和 ETSI DMR。 我在数据表中看到了这种模式,但技术手册中详细介绍了4-FSK (以及一般的 FSK/GMSK)。 我还很难找到一种使用 SmartRF Studio 为4-FSK 配置启动板的方法。
谢谢,
安德鲁