请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC-天线-DK2 大家好,
CC-Antenna-DK2“快速启动指南”(和天线 PCB 丝网屏自)提到,11号天线具有用于868MHz 和2.4GHz 的双频段选项。 但是,套件原理图表示使用的材料明细表作为单频段选项。 “CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (修订版) a)"也没有提到868的双频选项。 最后,DN007也只将其称为2.4GHz 天线。
这种天线是否支持双频? 如果是,我们如何才能实现这一目标?
谢谢你。