大家好,
我有 CC-Antenna-DK2和一些启动板。 “快速入门指南”和“天线测量摘要”文档都提到,有些天线可以配置为868或915MHz,但那些带宽不 足以同时在两个频率上工作的天线,则需要针对最终所需频率调整单个匹配。
某些天线提供了两个表,其中包含各个组件的值,用于不同的频率匹配。 例如,在“CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (修订版)”上 A)”,1号天线有一个表,其中包含匹配的单频2.4GHz 组件(第2.1.1.1节表4)和双频868和2.4GHz 组件表(第2.1.1.2节表5)。 但是,即使该天线也能够在915MHz 上工作,它也没有关于915MHz 的匹配值的信息。 它所说的只是“还可以通过新的匹配网络调整915/920 MHz 和2.4 GHz。”
我的问题是如何知道天线匹配部分中的每个组件所需的值,以获得套件中每个天线所需的频率? 我在文档中找不到关于如何获得这些值的任何指示。