This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:在TX中最小化ACP -在CC1125中最小化TX过滤器BW

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1090916/cc1125-minimize-acp-in-tx---tx-filter-bw-in-cc1125

部件号:CC1125

您好,

我正在设计一款采用CC1125的对讲机产品,该产品将与FSK中的传统协议兼容。 因此,我使用透明串行模式,它按预期工作。 现在,我想最小化相邻信道功率(ACP),我意识到用户指南(swru295e)在TX数据筛选方面非常简单。 但是,通过播放寄存器值,我注意到,我设置的符号速率会对调制过滤器带宽产生影响(即使它没有在Tranparent Serial Mode (传输串行模式)中执行任何同步操作)。 UPSAMPLER_P值也会产生影响。 这些是我应该玩的参数吗?

此外,我还看到由于kHz偏移的波滞,载波周围的频谱不是很清晰。 我是否可以播放并优化频率合成器的任何寄存器值以缓解此问题?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -对于TX,使用 透明串行模式的理由很少。 如果您的传统协议不使用带有前导码+ SYNC +的典型格式。您可以禁用前导码和同步,并将要无线发送的所有内容放入TX FIFO。  

    —即使在透明模式下,符号速率也会产生影响,因为这会设置如何在调制解调器中采样输入数据。 如果我记得正确,则使用x8符号速率在内部采样数据,这意味着增加符号速率将提高TX中的分辨率。 我从未尝试过TX和透明模式以及频谱如何受到影响,因为正如最后一个要点所述,FIFO可以而且应该使用。

    此AppNote: https://www.ti.com/lit/pdf/swra424 包含有关如何更改同步设置的一些信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    我们有用于生成消息的传统代码,因此透明串行模式实际上也非常方便TX。 但是,我现在已经意识到了另一个很大的优势:我可以将调制格式设置为GFSK,并设置比我现有的更高的符号速率。 与FSK模式相比,这使我能够更好地过滤离子对,同时我仍然可以在数据位上使用平顶和底部,以便与另一端的旧式产品的FSK接收器兼容。真的很棒! 在频谱中看起来很棒。

    我是否需要将接收器的符号率设置回FSK并调低? 它是否关注透明串行模式下的频移形状? 因为它很难限制,所以您猜它不会。 或者RX滤波器是否受到影响?

    接收器性能的上下文中,将"FS_CHP寄存器在校准PLL后设置为0x3F "(如AppNote中多次指出的(也在用户手册中多次指出)实际上有助于减少TX中的刺。 很棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在Receive (接收)中,您将有一些抖动,这意味着MCU应该对输出进行过采样以抑制这种情况。 RX中的高符号速率将降低抖动。

    FSK与GFSK不重要,因为输出信号是在RX链中的早期,然后才进行任何特殊滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,您是在谈论我在寄存器中设置的符号速率还是我在广播中的实际符号速率? 通常,应该通过降低符号速率来降低抖动,对吗?

    问题重新措辞,
    在透明串行模式下,是否将该值写入SYMBOL_RATE,从而影响RX中的任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉不清楚,我指的是寄存器设置。 含义  

    在1125在串40397404039740串行模式中写入的值是否透明?

    是的