主题: CC1200中讨论的其他部件
工具/软件:TI-RTOS
我有节点1和节点2,其中我只在节点2中更改发射功率,CMD_SET_POWER介于最大值和最小值之间。节点1 RSSI确认约20dB的变化。 但是 ,当节点2正在接收时,当传输功率设置为最大值时,它现在报告接收功率减少10dB 我们还看到,cc1310接收模式从电源消耗不同的电流量,具体取决于Tx功率级别设置。 我们是否应该预期接收的信号质量取决于TX功率设置,还是只是RSSI读数错误?
此外,我们还看到30字节和1k字节数据包之间的BER (按每计算)性能差异约为10dB。 我们在cc1200上遇到了同样的问题,但通过美白解决了。 这似乎对cc1310没有帮助。 使用较长数据包时是否存在任何已知问题?
谢谢