This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:最低支架高度PVQFN封装,32引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/576102/cc1200-minimum-standoff-height-pvqfn-package-32-pins

部件号:CC1200

您好,

我是PCB设计的新手。 任何人都能帮助我实现CC1200RHBT的最小支架高度吗。 它是PVQFN封装,带有32个引脚。

我搜索了数据表,它给出了0.05 mm 最大值,但没有相同的最小值。

谢谢!

Pawan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有看到任何关于此问题的说明或问题。 这里最重要的是制造商为模具板找到正确数量的焊膏。 太多,芯片将“晃动”,并且并非所有引脚都连接良好。 不够,模板将无法正确连接。 这可以通过拍摄X射线照片来确定。