主题: CC1190中讨论的其他部件
您好,
我正在使用CC1310进行设计,我不确定射频前端级。 我对全包式平衡变压器解决方案或全离散解决方案犹豫不决。
SWRA524A文档显示不平衡运行的结果:与设备规格(-110dBm)相比,灵敏度降低了~2-3dB (-108dBm @ 50kbps)。
您是否确认数据表中发布的表征是使用参考设计中实施的离散前端解决方案执行的?
我已经下载了参考设计指南,但我不确定是否可以使用相同的堆栈制作主板。 在参考设计中,0.175 mm 宽度介于图层1和2或3和4之间。 在我的情况下,我可以使用0.39 mm (这已经是我用于其他主板的堆栈)。
这种差异是否会迫使我更改离散元件网络的值? 我是否应该使用系数来确定部件间轨道的宽度(我不是说最后的50欧姆至天线轨道),还是可以忽略不计?
单端设计呢? 我没有看到任何例子。 IT有哪些改进?
我只需要我的主板同时兼容868MHz和915MHz频段。
Aurelien