This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:2000 m 的传输范围需要由CC1310供电,BQ2.557万

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/575698/cc1310-transmission-range-of-2000m-needed-from-cc1310-powered-with-bq25570

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:BQ2.557万,CC1190

您好,

我的CC1310由BQ2.557万供电。 我需要从任何方向通过开野接收信号 ,从2000 m AWA以外,然后通过开野向任何方向传输信号 ,距离2000 m 很近。 我在寻找 偶极鸭天线来帮助我完成这项任务,但这是一项相当艰巨的任务。 BQ2.557万提供的功率最多为四分之一瓦,我们拥有的PCB天线是定向的。

下面是指向我正在查看的天线的链接: www.l-com.com/wireless-antenna-900-mhz-3-dbi-rubber-duck-antenna-rp-sma-plug-connector

首先,使用此硬件是否可以获得一系列2000 m ? 其次,是否有其他天线更适合此工作? 第三,由于 我是一名电力工程师,所以我在天线和射频方面没有经验,因此我可能甚至不会问正确的问题。

谢谢!

Connor Furqueron

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在LOS (视线)条件下,在长距离模式(LRM)中可能会出现这种情况。 这适用于低数据速率。

    对于50Kbps及以上的数据速率,您需要使用前端设备,如CC1190 (在Tx模式下将RF功率提高到27dBm,并在Rx模式下提高噪声系数)。 CC1190有助于扩大通信范围。

    您可以查看设计CC1310+CC1190。1190。 以下是链接。

    您可以使用我们的电子表格进行范围估计。 以下是链接。

    谢谢!

    下午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该有帮助! 谢谢。 如果我还有其他问题,我将在这里跟进。 再次感谢您!