This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:RSSI过低。 约-100 dBm到-120dBm。 希望接收效果更好

Guru**** 2584815 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/584944/cc1101-rssi-is-coming-too-low-about--100-dbm-to--120dbm-want-better-reception

部件号:CC1101

我正在尝试在2个CC1101收发器之间发送数据。 我在数据末尾附加了RSSI。 RSSI过低。 -100 dBm到-120 dBm,而且收到的数据包很少。 为了获得更好的接收效果,我应该怎么做?  

我曾尝试:
 —更改距离,但无结果。

-更改了PATABLE值,但未发生任何情况。

是否可以以特定方式转动或定向CC1101以增加接收?  

另外,是否因为接收器饱和,我的RSSI和接收信号就会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关调试信息,请参阅e2e.ti.com/.../Range-Estimation-for-Indoor-and-Outdoor-Rev1_5F00_17.xlsm中的核对表部分

    您不提供任何有关这是定制主板,EM还是天线类型的信息。

    请访问 www.ti.com/.../swra147b.pdf ,了解接待处的关闭信息。