This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:支持802.15 .................4.

Guru**** 2539530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/583568/cc1200-support-of-802-15-4

部件号:CC1200
主题中讨论的其他部件: CC1120

你好。

我正在尝试在gnuradio中为868/915MHz构建IEEE 802.15 4收发器,我需要一个设备对其进行测试。 我想知道CC1120或cc1200或 德州仪器(TI)的另一个芯片是否支持用于OQPSK/MSK调制的IEEE 802.15 4 (不是他们的数据表所声称支持的IEEE 802.15。4g)。 我们非常感谢您的帮助。

再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何支持低于1 GHz的OQPSK的产品。