This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:从GPS模块到CC1350板的读数

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/582687/ccs-cc1350-reading-from-a-gps-module-to-the-cc1350-board

部件号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用cc1350板从GPS模块获取数据。 我正在尝试从模块向板读取GPS数据。 我已将模块与主板连接;将模块的TX引脚连接到主板的DIO2引脚,将模块的RX引脚连接到主板的DIO3引脚。 我一直在使用程序"rfEasyLinkTx.c",因此将带有随机有效负载的数据包从一个板发送到另一个板,我已经成功完成了这项工作。 但是,不,我希望有效载荷直接包含来自GPS模块的数据,但我没有成功。 如何实现这一目标有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果不知道您要读取的数据的格式,恐怕很难回答这个问题。 GPS模块以什么格式输出数据? 您描述的方式是,模块只有一个信号输出,带有串行异步数据? 在这种情况下,您可以设置计时器并对传入信号进行过采样,或者在下降和上升边缘上中断输入信号,并使用计时器确定信号的高/低时长。
    一旦您确定了如何采样信号,就可以将读取的数据分成字节。 最简单的方法是让从GPS接收的一位与您要发送的数据包中的一个字节对应。
    我确信,应该可以在网络上找到代码示例,说明如何从您正在使用的GPS模块读取数据,即使这样也是如此
    适用于其他MCU。 将这样的示例移植到CC13xx应该很容易。
    巴西
    Siri