This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:在稀疏与密集流量环境下的CC1101 RSSI报告

Guru**** 2552360 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/602944/cc1101-cc1101-rssi-reporting-in-sparse-vs-dense-traffic-environments

部件号:CC1101

我正在使用CC1101,运行频率为433.92MHz,MSK,250kbps,数据包大小通常在10到20字节之间。

我注意到的是,根据环境中的流量级别,RSSI可以报告不同。

在一项测试中,我通过组合器将-100 dBm的信号(来自信号发生器)附加到对讲机的输入,而没有附加到其他输入。此消息在接近-100 dBm的信号级别时接收并正确报告。 然后我在组合器的第二个端口上添加了天线。 这使得我们办公室环境中的所有可用流量(这一点非常重要)都能输入对讲机。 对讲机仍接收到-100 dBm信号,但RSSI在-8x dBm范围内报告。

很明显,信号没有变得更强,对讲机仍接收到信号,但RSSI为什么会改变。  

那么,这里发生了什么,是否有办法在不影响对讲机灵敏度的情况下缓解这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RSSI是信道中的总能量。 在这种情况下,它会显示信号发生器发出的能量和空气噪音的总和。 通常,信号必须比对讲机接收数据包的噪声高10 dBm。

    这对你的结果有些奇怪。 数据表对您使用的数据标记的灵敏度为-95 dBm,因此您不能接收-100 dBm的信号。

    如果您只需将天线连接到组合器并使用cont Rx,那么与不使用组合器相比,您读出的内容是什么? 您应该会看到3 dB的差异。 此外,如果您终止组合器的第二个输入端,您是否会看到差异?