This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:最大射频输入功率系统解决方法

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/620386/cc1310-maximum-rf-input-power-system-workarounds

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1190

您好,

背景

在数据表的表5.1 中,CC1310的最大输入射频电平指定为10dBm。  使用CC1310开发的系统将有两个彼此相邻的器件,并且正在考虑使用CC1190来扩展整个网络的范围,这可能会导致由于其物理接近性而在非传输器件上看到更高的射频级别。

问题

  1. 最大输入射频电平是否仅适用于RX模式或任何时间? 具体而言,设备是否会停止接收并安全处理输入路径上的更高射频功率?
  2. 输入射频电平规格是否取决于设备当前调谐的频率,或者是否有任何频率能够损坏设备(假设在输入上看到10dBm的射频电平)?
  3. 是否有任何建议的系统级解决方案来解决此类问题?

此致,

标记-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是,10 dBm要求与最大电压要求相关联。 无论模式如何,电平都不应超过10 dBm,这与频率无关。

    在查看选项之前,您应测量接收到的功率。 即使发射器靠近被测设备发送大于10 dBm,功率也会随着距离而快速降低。 此外,天线增益和效率也起着重要作用。 如果您将要使用的天线放置在计划距离内,您会收到多少电力? 您使用的天线最有可能在一个方向比另一个方向发送更多的能量。 增益最小的方向应相互面对。