This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350是否支持780MHz?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/614587/cc1350-does-cc1350-support-780mhz

部件号:CC1350

您好,当前的CC1350是否支持780MHz? 似乎只有新设备支持此频带?

此致,

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1350支持780 MHz。 请参阅CC1350数据表第16页(www.ti.com/.../cc1350.pdf)。 718-878 MHz频段放在括号中,因为我们没有此频段的参考设计。 尚未完成完整的表征(例如输出功率和灵敏度),但性能将与868/915 MHz频段相同。 VCO在718-878 MHz频段中已完全具备特征参数。