请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1310 主题中讨论的其他部件:, TIDA-0.0646万, TIDA-0.1519万, TIDA-0.1476万, TIDA-0.0489万, Tida-0.0488万, TIDA-0.0838万
你好。
在CC1310数据表(SWRS181C)第5.19 段中,3.2 指出晶体负载电容应在6-12 pF的范围内。 在开发板 CC1310EM-7xD-7793 和7793和LAUNCXL-CC1310 TI工程师使用 了与数据表相对应的Crystal 3.2768万Hz,CL=7pF (FC-135 32.7680KA-AG0)。 外部晶体电容器为12pF,因此我们可以得出结论,TI在计算中采用了Ctray =1 pF。
但是,在大多数TI开发板 (TIDA-0.1519万,TIDA-0.1476万,TIDA-0.0488万,TIDA-0.0489万,TIDA-0.0646万, Tida-0.0838万),使用晶体FC-12M 32.7680KA-A3,CL = 12.5pF,略高于数据表的最大值12 pF。
除此之外,在该主板上,外部晶体电容器也是12pF,但是这一等式:
CL =(C1 * C2)/(C1 + C2)+散射器
给我们C1,C2 = 22pF。
这是相当令人困惑的。
有人能就此发表意见吗?