This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120-CC1190EM915RD:1190:与LAUNCXL CC3220的兼容性

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/629124/cc1120-cc1190em915rd-compatibility-with-launchxl-cc3220

部件号:CC1120-CC1190EM915RD</s>1190

你好。 CC1120-cc1190 BoosterPack1190 BoosterPack参考设计是否与LAUNCXL CC3220兼容? 我看到CC1350和CC3220具有相同的处理器(不确定MCU)。 我能找到的唯一区别是一个只有Wifi,另一个有低于GHz。 我一直在考虑CC1120-cc1190 BoosterPack1190 BoosterPack是否与CC3220兼容,因此我获得了长距离sub-GHz和WifFi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要从CC3220控制CC1120-CC1190,1190,则应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这非常有帮助。 请您也澄清一下我的假设是否正确(我正在尽我最大的努力来阐明):

    我期待的设计
    C1 = client1 (使用2.4GHz Wifi)
    a = 3220
    B = 1120-1190</s>1190
    C2 = Client2 (使用Sub-GHz)

    (C1)<--wifi-->(A)<--OS-->(B)<--1GHz->(C2)

    C1希望与C2共享一些数据。

    我的问题是,如果这是可能的话,那么我应该能够用3220来监控和转发1120-1190 BoosterPack1190 BoosterPack的数据包流,对吗?

    如果是,是否有任何参考指南可以帮助我?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的图表,没有问题,但我不知道有任何参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 我将在开始测试设备时发布更新/问题。