This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC1350:CC1350 UART接收机Contiki

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/657959/launchxl-cc1310-launchxl-cc1350-cc1350-uart-rx-contiki

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1350CC1310

您好,

我在下面的示例中使用过, 当我将数据发送到Launchpad它时,无法接收数据。

e2e.ti.com/.../217.8563万 cc1350 UART&tisearch=Search-EN-Support

我用FT232 来启动。

连接器引脚:FT232 TXD---Launchpad RXD。

  FT232 RXD—Launchpad TXD。

 FT232 CTS--Launchpad RTS (IOID_18)。

  FT232 RTS--Launchpad CTS (IOID_19)。

 1) TeraTerm配置:波特率11.52万,数据8,奇偶校验无,停止1,流控制硬件。

  它无法将数据发送到Launchpad。

 2)当我使用另一个配置时:

#define Board_IOID_UART_RTS      IOID_Unused
#define Board_IOID_UART_CTS      IOID_Unused

TeraTerm配置:波特率11.52万,数据8,奇偶校验无,停止1,流控制无。

FT232可以将数据发送 到Launchpad,但Launchpad无法接收数据。

 我的步骤有什么问题?

谢谢!

此致!

Kanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需使用RTS/CTS针脚。 您使用哪个示例进行UART接收?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾用过这个例子:
    #include "contiki.h"
    #include "dev/serial-line.h"
    #include <stdio.h>

    流程(test_serial,"串行线路测试流程");
    autostart_processes (&test_serial);

    process_thread (test_serial,EV,data)

    process_begin();

    用于(;;){
    process_yon();
    如果(EV == serial_line_event_message){
    printf ("已接收行:%s\n",(char *)数据);
    }
    }
    process_end();
    }
    >make target=srf06-cc26xx Board=launchpad/cc1310 hello-world.bin
    我使用TeraTerm,传输配置:CR+LF。

    但我在board.h中找到了配置:
    #define Board_IOID_UART_RTS ioID_18
    #define Board_IOID_UART_CTS ioID_19.
    是否确定CTS和RTS不需要?

    如果不需要CTS/RTS,
    TeraTerm的连接为:波特率11.52万,数据8,奇偶校验无,停止1,流控制无?

    我正在尝试不使用CTS/RTS。无法接收数据。

    可以帮帮我吗?
    此致,
    Kanta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LAUNCHXL-CC1310上嵌入了XDS110,并可模拟应用UART。 为什么需要连接外部FT-232? 您可以在 sunmaysky.blogspot.tw/.../using-contiki-udp-client-to-send-onoff.html中参考UART的用法
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我会试试。但是如果我使用CC1310模块连接FT232到PC,结果是一样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该是这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈 宜佳您好,

    另一个问题:

    局域网地址在哪里?

    对于小型  局域网,它需要公共地址。

    可以帮帮我吗?

    此致,

    Kanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的意思是:udp-client有panid,所有设备(udp-client设备和udp-server设备)都有一个通用地址,而不是相同的通用地址不能加入无线传感器网络。
    您能理解我的问题吗?
    此致,
    Kanta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否,仍然不理解您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如:设备A可以加入F WSN网络,设备B可以加入G WSN网络,A无法加入G,B无法加入F
    它们具有不同的网络。
    如何处理设备A或B?
    此致,
    Kanta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果他们使用相同的PANID和信道,他们应该相互连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果我要为每个设备指定一个地址,并且每个设备都有一个节点ID,

    我该怎么做?

    此致,

    Kanta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在6LoWPAN中,每个设备都根据其MAC地址具有特定的IPv6地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    UDP客户端是否处于低功耗模式?
    此致,
    Kanta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如我所知,这不是。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我希望设备处于低功耗模式,我需要哪一个示例?
    我该怎么做?
    此致,
    Kanta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc26xx-web-demo处于低功耗模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    如果我想使用rime来实现低功耗模式?
    我该怎么做?
    此致,
    Kanta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有rime的经验,所以我无能为力。