This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:每次测试静态期间,RSSI跳过10 - 20 db's

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/654276/cc1200-rssi-jumps-by-10---20-db-s-during-static-per-test

部件号:CC1200

您好;

我目前设置了两个CC1200来执行每次测试。 在测试过程中,两个调制解调器不移动,也不会触摸。 作为测试的一部分,我记录RSSI值并检查测得的RSSI值是否有效。 但是,在某些传输中,RSSI值会跳至20或30 db,我正在努力找出原因。 附有相关数据的电子表格。 RSSI值没有偏移,我使用的是434 MHz 1.2kbps 2-FSK的RF工作室建议设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denzil,

    这看起来不正确,大多数数据将分组在+/-3dB窗口中,这看起来不错,但这些跳转看起来与其他内容类似。

    您是否可以确认数据包不是来自不同的来源,并检查CRC检查是否正常。  

    我认为最可能的是来自不同来源的数据或信号阻塞。 尝试移动到不同的位置和/或移动到不同的测试频率。

    此致,
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢TA。

    这种干扰设备变成了我的大楼使用的无线电表,就在我的公寓外面。

    在另一个频率上测试,RSSI迹线看起来不错。

    此致

    Denzil