This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:CC1312R,CC1310或其它MCU需要帮助来选择好的器件

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1312R, CC1310, CC1200, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/666409/cc1312r-cc1312r-cc1310-or-others-mcus-needed-help-to-choose-the-good-device

部件号:CC1312R
主题中讨论的其他部件:CC1101,, CC1310CC1200LAUNCXL-CC1310

大家好,

我必须选择一个MCU来支持真正简单的功能,比如很少的I/O,也许一个ADC和868MHz通信来发送和接收几个字节。

过去,我在SPI模式下使用CC1101和PIC18F,但我遇到了一些可靠性问题(CC1101有时在几天后“崩溃”,需要“通过关机和开机硬重置”才能再次运行)。
因此,我正在寻找另一种更可靠的解决方案。

我曾看过cc131x-sub-1GHz简单链路MCU,我注意到CC1310和CC1312R 在这里:

http://www.ti.com/microcontrollers/simplelink-mcus/wireless-mcus/cc131x-sub-1-ghz/overview.html?keyMatch=simple%20link&tisearch=Search-EN-Everything



请问您能给我一些建议,让我选择好的产品吗? CC1310和CC1312R之间? 对我来说,最重要的是可靠性和“不出错”的设备。
我应该使用哪些开发工具和评估板?

目前,我发现:
www.ti.com/.../SIMPLELINK-CC13x2-SDK  )

这2个启动板可在898MHz下运行
–SimpleLinkTmSub-1 GHz CC1310无线MCU LaunchPadTm开发套件- www.ti.com/.../launchxl-cc1310
- SimpleLinkTmSub-1 GHz CC1312R无线微控制器(MCU) LaunchPadTm开发套件- www.ti.com/.../launchxl-cc1312r1


或者,我是否应该选择CC1200,例如使用另一个MCU,因为它有一个集成的SAW?

此致



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可以使用其中任何一种设备( CC1310/CC1312)1312)。 两者具有相同的RF性能。
    您可以使用LaunchPad通过SmartRF Studio和SDK进行开发。

    CC1312是CC1310的下一代产品。
    CC1312基于Arm Cortex M4,而CC1310基于Arm Cortex M3。 CC1312的内存比CC1310多。

    有关详细信息,请参阅相应的数据表。

    由于您的使用案例很简单,您可以继续使用CC1310。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以继续使用CC1101,并尝试找出它崩溃的原因。 正如TER 在e2e.ti.com/.../66.6396万中的回复所述,标记中有数百万CC1101,我们没有遇到任何"崩溃"的情况,除非软件中存在错误或由于ESD而损坏(重置无法修复)。
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。

    也许有一天,我能够再次将我的手放在使用CC1101的设计上,并肯定地解决了这个问题。

    对于未来的发展,CC1310似乎是个不错的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我刚刚购买了CC1310评估板,launchxl-cc1310。 我明天就会收到它。
    我已经下载并安装了simplelink_cc13x0_sdk。

    我是TI MCU和ARM的新技术。
    建议我使用哪个IDE和编译器。

    是否有一个好的教程,好的工具和简单的"Hello World"示例?

    目前我看到这个线程:

    https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/p/47.006万/1688181</s>168.8181万


    谢谢!
    Gatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在此处查看: SDK中的dev.ti.com/.../ ,您将找到大多数功能的示例。 这取决于你在这种情况下对幻觉世界的理解。 如果您查看 dev.ti.com/.../cc13x0-examples.html ,您将看到RF示例摘要。 另外 ,如果 您对此不熟悉,dev.ti.com/.../cc13x0-quickstart.html也是一个非常有用的起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上,您需要使用CCS及其嵌入式编译器来构建CC1310的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我将使用CCS。

    “@,我所说的“Hello World”是:

    我买了两个CC1310 LaunchPad,我只需要给卡1发送一条消息给号码2,然后从卡2发送响应给卡1。 并 执行此操作数千次,以确保两个卡之间的链接是“可靠的”。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从rfPacketRx/rfPacketTx示例和rfPacketErrorRate示例开始。 另请查看rfEchoRx/rfEchoTx示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。

    我注意到rfPacket来自RF驱动程序,使用Easylink功能似乎更容易,不是吗?
    但是,RF驱动程序和EasyLink似乎也被用于TI-RTOS。noRTOS移植层似乎不可用:
    dev.ti.com/.../Users_Guide.html

    您是否建议我使用TI-RTOS? 如果是,是否还有TI-RTOS的入门指南/示例?
    目前我发现:
    processors.wiki.ti.com/.../TI-RTOS

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有示例均适用于TI-RTOS。 如果您查看Wiki页面,您会发现页面末尾包含TI-RTOS,它是一系列视频的链接,这些视频涵盖TI-RTOS中的所有构建块,是了解OS的良好起点。

    是的,EasyLink示例也是一个良好的起点。 EasyLink是一个细提取层,使对讲机更易于使用。 此维客: processors.wiki.ti.com/.../SimpleLink-EasyLink 涵盖API等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我来看看这个链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII,

      如CC1312R页所示,CC1312R仍处于预生产阶段。 何时进入生产阶段? 我正在寻找具有两个UART和CC1312的sub-GHz控制器,这对我来说很好。

    此致,

    Omkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以为开发目的订购它们,即使它显示预生产。
    如果是2019年,则暂定RTM日期为第一季度。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PM您好,
    感谢您的回复。 我想问一下,如果我们想在2019年之前将我们的产品引入生产阶段,如何采购CC1312?

    此致,
    Omkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我在您的配置文件中找不到您的电子邮件。 请您发送电子邮件,以便我们的营销人员直接与您联系。"

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PM您好,
    我的电子邮件ID是iomkar@godrej.com。 请进一步告知我们CC1312R。

    此致,
    Omkar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Omkar,

    我们的营销人员将通过电子邮件向您发送信息。

    谢谢!
    下午