This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:Rx滤波器BW低于100 kHz和2FSK 64kbit/s

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/582160/cc1200-rx-filter-bw-below-100-khz-and-2fsk-64kbit-s

部件号:CC1200

大家好,在我的设计中,我尝试通过降低RX滤波器BW来优化灵敏度。 我使用64kbit/s和+-32kHz偏差的2FSK调制。 我有RX_CONFIG_limitation=1,但带宽仍为69.4 和83.3 kHz,导致接收行为非常糟糕。 几乎没有任何东西通过,而使用我当前的BW 138.9 kHz,我能够达到-105...-107 dBm左右的灵敏度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用2FSK时的64 kbps/32 kHz偏差具有等于100 kHz的OBW (95 %)。 (99 % OBW为139 kHz)这意味着您不能使用比现在更低的Rx BW来匹配Rx BW内的信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我怀疑这一点...