This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:如何将4-GFSK用于CC1310?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1120, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/581056/cc1310-how-to-use-4-gfsk-for-cc1310

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: CC1120SimpliciTICC1350

您好,

在CC1310勘误表修订版B中,显示CC1310不适用于4-GFSK设置。 但功能测试已经完成。

我在2015年找到了关于此问题的讨论主题,链接如下。 在此线程中,CC1310似乎与CC1120 for 4-GFSK设置不兼容。 如何正确设置4-GFSK并与CC1120兼容?

  CC1310是否有任何表征4-GFSK的时间表?

巴西,

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack您好!  

    CC1350和CC1120 for 4-GFSK上的符号映射不匹配,因此,即使对讲机能够相互接收数据包,解码的数据也将与传输的数据不匹配。 因此,CC1350和CC1120的4FSK模式不兼容,开箱即用。  

    4FSK模式目前正在测试中,测试完成后我们将尽快发布更多信息。 同时,如果您立即需要,请与您当地的TI办事处联系。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SVS,您好!

    感谢您的回答。 我将与当地的TI FAE联系以获取更多信息。

    谢谢!

    此致,

    千斤顶