This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC110L:低于1 GHz -专有和15.4 之星网络论坛

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1101, CC110L, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/579622/ccs-cc110l-sub-1-ghz---proprietary-and-15-4-star-networks-forum

部件号:CC110L
主题中讨论的其他部件:CC1101,CC1120 CC1125

工具/软件:Code Composer Studio

您好,  

我有一些来自Anaren的增压器包套件: www.anaren.com/.../cc110 l -air-module-BoosterPack-embedded-antenna-module-anaren

我从TI找到了TI CC1101的驱动程序: www.ti.com/.../swra493.zip

因此,我尝试将CC1101驱动程序移植到MSP430F5529LP上的CC110L

很遗憾,驱动程序目前不能正常工作,我发现在设置中运行它很困难。  

请您告诉我两个芯片之间的主要区别(如果有的话)。  

我应该对代码进行哪些修改?  

非常感谢您的帮助!

此致,

M. Guermoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从SPI角度看,CC1101和CC110L没有区别。 CC110L已减少功能集,有关 详细信息,请访问e2e.ti.com/.../15.3153万。

    哪些设置不起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里的关键是,Anaren在其模块中使用27MHz XTAL,您需要修改驱动程序中的XTAL设置以适应这种情况。

    #define use_CC1101 /*使用CC110x收发器命令*/
    //#定义USE_CC112X /*使用CC112x收发器命令*/

    //#define RF_XTAL 2.6万 对于CC1101,/*默认值为2.6万 */
    #define RF_XTAL 2.7万 /* 2.7万用于CC1101的Anaren模块*/

    /* 3.2万用于CC1120 */
    /* 4万 (CC1125)*/
    //#定义enable_range_extender /*使用外部范围扩展器*/