This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:PLL未锁定

Guru**** 2539530 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/578697/cc1200-pll-not-locking

部件号:CC1200

我尝试在原型板上使用CC1200,射频为140 MHz,外部时钟为40 MHz。  我输入了SmartRF Studio中与频率合成器相关的寄存器建议(扩展寄存器0x12至0x27加上0x32至0x37)。  

我已确认分频时钟可以发送到GPIO0,正好是1 MHz。  我在任何地方都没有看到它应该是什么,但这听起来很合理。

不幸的是,无论我做什么,包括更改FREQ值,射频输出都停留在127.245 MHz。  锁定检测显示它已解锁。

我发现有许多未记录的测试寄存器... 这些寄存器中是否有任何一个对诊断问题有用?  他们是否有相关文档?  

除了我提到的那些之外,是否还有其他可能导致此问题的具体登记簿?  

还有其他想法吗?

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多... 我的评估板可以成功编程为此频率。 我观察到的唯一区别是评估板使用晶体,而我的板使用外部振荡器。

    如何选择外部振荡器与晶体振荡器? 这是问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否正在使用我们网站上最新的SmartRF Studio?

    我生成了140MHz的寄存器设置- CW未调制模式。 附件为注册设置。 请使用您的注册设置进行验证。

    e2e.ti.com/.../7635.CC1200.html</s>1200.

    谢谢!

    下午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题已解决..发现VCO0-VCO4寄存器设置可能是问题所在。 此外,需要先发送IDLE,然后发送CAL频闪灯,再发送TX频闪灯。 现在它开始工作了。