This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:如何在CC1350专用2.4G模式上使用SNV

Guru**** 2572205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/589829/cc1350-how-to-use-snv-on-cc1350-proprietary-2-4g-mode

部件号:CC1350

亲爱的Champs:

您能告诉我 如何在CC1350专有2.4G模式下使用SNV吗? 似乎CC1350上的SNV是基于BLE堆栈。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin,

    什么是SNV?

    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为Gavin是指内部闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我指的是内部闪存,例如"osal_SNV_write"。

    由于"osal_SNV_write"依赖于BLE堆栈,那么如何在 Proprietaty 2.4G模式下使用内部闪存作为用户非易失性存储器?

    或者,是否有调用FlashProgram()”的无TI-RTOS版本的样例项目,因为此函数只能从ROM或SRAM执行。谢谢!  

     RTOS启动之前,我需要在用户代码的开头调用“FlashProgram()”和“FlashRead”。所以我需要无TI-RTOS Flash示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gavin:  

    可以,您可以使用此处介绍的API来读取/写入内部闪存。

    我们在其中一个项目中使用了API。 以下是该项目的源文件供您参考。  

    e2e.ti.com/.../flash_5F00_drv.c

    此致,

    Prashanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gavin,
    下面的线程还提供了一个项目示例flashdemo_them_v 1.0.0.zip,该示例非常有用
    e2e.ti.com/.../216.8042万
    此致,
    Prashanth