This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101,从发送器到接收器的时间(两个CC1101)太长

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/590093/cc1101-cc1101-the-time-from-the-sender-to-the-receiver-two-cc1101-is-too-long

部件号:CC1101

您好:
     我使用两个CC1101,一个是发送器,另一个是接收器。使用 GFSK, 波特率 250K。

1、在我的 μS中,我需要发送器向接收器发送信号的时间,以40为范围。 但是,在我测试了它们之后,时间是100μS…请给我一些建议来缩短时间,下面是我的代码:

const rf_settings rfSettings =

   0x0C,  // FSCTRL1  频率合成器控制。

   0x00,  // FSCTRL0  频率合成器控制。

   0x10,  // FREQ2    频率控制字,高字节,用于434

   0xB1,  // FREQ1    频率控制字,中间字节,用于434

   0x3B,  // FREQ0    频率控制字,低字节,用于434

 

   0x2D,  // MDMCFG4  调制解调器配置。    用于250K

   0x3B,  // MDMCFG3  调制解调器配置    。用于250K

   0x13,  // MDMCFG2  调制解调器配置。    用于250K

   0x22,  // MDMCFG1  调制解调器配置。

   0xf8,  // MDMCFG0  调制解调器配置。

 

   0x00,  // CHANNR   信道编号。

 

   0x62,  // DEVIATN  调制解调器偏差设置(启用FSK调制时)。  用于250K

 

   0xB6,  // FREND1   前端RX配置  。用于250K

   0x10  ,// FREND0   前端RX配置。

   0x07,  // MCSM2    主无线电控制状态机器配置。0x03|BIT4

   0x30  ,// MCSM1    主无线电控制状态机器配置。

   0x18  ,// MCSM0    主无线电控制状态机器配置。

   0x1D,  // FOCCFG   频率偏移补偿配置  。用于250K

   0x1C,  // BSCFG    位同步配置            。用于250K

   0xC7,  // AGCCTRL2 AGC控制      。用于250K

   0x00,  // AGCCTRL1 AGC控制      。用于250K

   0xB0,  // AGCCTRL0 AGC控制      。用于250K

 

   //FFFA = 1884毫秒

   0x87,  //   0x28,  // WOREVT1 High Event 0 timeout

   0x6B,   //   0xa0,  // WOREVT0低事件0超时

   0xFB,   //   0xf8,  //无线控件上的WORCTRL Wake 78

 

   0xEA,  // FSCAL3   频率合成器校准。  用于250K

   0x2A,  // FSCAL2   频率合成器校准。  用于250K

   0x00,  // FSCAL1   频率合成器校准。  用于250K

   0x1f,  // FSCAL0   频率合成器校准。  用于250K

 

   0x59  ,// FSTEST   频率合成器校准。

   0x88,  // TEST2    各种测试设置。

   0x31  ,// TEST1    各种测试设置。

   0x09  ,// TEST0    各种测试设置。

 

   0x06,  // IOCFG2   GDO2输出引脚配置。

   0x06,  // IOCFG0  GDO0输出引脚配置。 有关伪寄存器的详细说明,请参阅SmartRF?Studio用户手册。

 

  0x07,  // RX FIFO和TX FIFO阈值

   0xD3,  //同步字,高      

   0x91,  //同步字,低      

   0x04,  // PKTCTRL1 数据包自动化控制。

   0x05,  // PKTCTRL0 数据包自动化控制。

   0x00,  // ADDR     设备地址。

   0x22   // PKTLEN   数据包长度。     

};  

2、在数据表中,“固定数据包长度模式通过设置PKTCTRL0.length_config=0来选择。 所需的包长度由PKTLEN寄存器设置。 此值必须与0不同。”

但我 ,这些寄存器无法正常工作。

void CC1101_SendPacket(uint8_t *tx_buffer,uint8_t size)

  //CC1101_WriteReg (CCxxx0_TXFIFO,大小);  

   CC1101_WriteRegBurst (CCxxx0_TXFIFO,TX_buffer,size);   

   CC1101_SendCommand (CCxxx0_STX);   

   Delay (3000);//1.5ms

//   同时(!GDO0);

//   同时( GDO0 );

  CC1101_SendCommand (CCxxx0_SFTX);   

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我不确定我是否理解您要实现的目标。 当您谈论从发件人到收件人的延迟时,您正在测量哪些信号?

    Siri