This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1350:cc1350

Guru**** 2563590 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/588672/ccs-launchxl-cc1350-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题中讨论的其他部件:SEGGERCC1310

工具/软件:Code Composer Studio

目前,我正在处理TI 15.4 堆栈和构建传感器收集器项目。  

我创建了项目并尝试下载到启动板,但是出现了一条警告,通知我需要更新。

- IcePick_C:警告:调试探测器需要固件更新。 单击"更新"按钮以更新固件并连接到调试目标。 在更新过程中,请勿拔下调试探测器。 (仿真软件包6.0 .576.0)

然后,我按照说明更新了系统,系统通知我成功。

IcePick_C:警告:固件更新成功完成。 (仿真软件包6.0 .576.0)

然后我继续并 收到一份通知,说明:

Cortex_M3_0:错误:(错误-261 @ 0x0)从XDS110接收到无效响应。 (仿真软件包6.0 .576.0)  

收到此消息后,我运行'check for updates'(检查更新),系统需要更新:

SEGGER J-LINK支持(Mac)

TI仿真器

尝试重新安装这些更新后,系统将收到以下通知:

收集要安装的项目时出错

会话上下文为:(profile=EPP.package.cpp,phone=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect,操作数=)。
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.segger.jlink.osx,6.14 .2.0
未找到包含以下内容的系统信息库:binary,com.segger.jlink.osx_root.cocoa.macosx.x86_64,6.14 .2.0
未找到包含以下内容的存储库:org.eclipse.update.feature,com.ti.emulation .pack.osx,6.0 .579.0
未找到包含以下内容的存储库:binary,com.ti.emulation .pack.osX_root.coco.MacOSX.x86_64,6.0 .579.0

是否有任何人对解决此问题有任何建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试重新启动CCS并忽略更新。 然后,再次尝试将传感器/收集器项目下载到Cc1310。