This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:RX滤波器带宽与灵敏度的关系

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/586837/cc1200-dependence-of-rx-filter-bandwidth-on-sensitivity

部件号:CC1200

您好,

我知道灵敏度取决于比特率和RX滤波器BW,但我得到了一些奇怪的结果。

我使用CC1200EM模块和定制MCU板。  当我使用200kbps 2-FSK,偏差为100kHz,RX滤波器BW为417kHz时,我发现接收器正在测量噪声基准的RSSI值约为-80dBm,功能范围约为20 m。

当我将RX滤波器BW更改为208kHz时,噪声基准的RSSI测量值约为-110dB。

当比特率和带宽从100kbps设置(50kHz偏差,208kHz BW)增加到200kbps设置时,功能范围会大幅缩小。

数据表指定当比特率从100kbps增加到500kbps时,灵敏度降低10dB,因此我不明白为什么它通过更改为200kbps降低了30dB。

如果有人能就此问题作出说明,我将不胜感激。

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请从典型设置开始,其数据速率高于SmartRF Studio中所需的数据速率,并将设置更改为所需的数据速率,频率偏差和滤波带宽。 然后将芯片设置为正确的设置。 如果您以低于所需数据速率的速度开始并修改设置,则可能无法工作。

    在您的情况下,您可以在SmartRF Studio的典型设置下从500KBPS,2-FSK,ARIB或ETSI Standard开始,然后尝试将数据速率,偏差和滤波BW (相同顺序)降低至所需值。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在重置后更改了设置,而不是在操作过程中更改。 您是否认为在重置后需要按特定顺序写入寄存器才能使设置生效?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我认为您使用SmartRF Studio进行测试。

    如果您没有使用SmartRF Studio进行测试,则从SmartRF Studio生成注册设置并在程序中使用。

    对于200KSPS数据速率,您需要 从SmartRF Studio中的典型设置开始,SmartRF Studio 的数据速率高于所需的数据速率。 在您的情况下(对于200KSPS),选择500KSPS,2-FSK,ETSI或ARIB (基于您感兴趣的频段),然后根据 您的要求更改数据速率,偏差,Rx滤波器带宽和频率,然后导出注册设置以在您的程序中使用。

    如果您从100KSPS,2-FSK设置开始,然后将数据速率更改为200KSPS和Rx Filter Bandwidth,则可能无法正确设置寄存器。

    否,您不需要按特定顺序写入寄存器,但如果您在降低数据速率之前丢弃Rx滤波器带宽,则SmartRF Studio可能会抱怨Rx滤波器带宽不足(如果该数据速率低)。 例如,500KSPS符号速率,SmartRF Studio中的默认Rx滤波器BW为833KHz。 如果您将Rx滤波器BW降至200kHz,则会抱怨500KSPS的BW不足。 这就是为什么我建议您先更改数据速率和偏差,然后再更改Rx滤波器BW。

    谢谢!

    下午