This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:SmartRF Studio无法识别两个设备

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/586960/boostxl-cc1125-smartrf-studio-does-not-recognize-two-devices

部件号:BOOSTXL-CC1125

您好,

我有2个BOOSTXL-CC1125,我想通过SmartRF Studio在同一台PC上使用这两个。 但是,SmartRF Studio只能识别一个模块。 数据包嗅探器等其他工具可识别两个设备。 在SmartRF中单击'reFresh list'(刷新列表)不起作用。 连接后,您可能会看到SmartRF和数据包嗅探器中的打印屏幕,从中可以看到问题。 SmartRF版本2.6。0,版本日期,2017年3月9日,今天已重新安装。

谢谢!

Matija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这些板使用相同的USB ID进行编程。 因此,您需要使用2台计算机进行链路测试。
    最好在链路测试中为每个主板使用单独的计算机。 它有助于隔离它们,而不是相互干扰。

    谢谢!
    下午