This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5147:下一个修订版?

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/586266/cc430f5147-next-revision

部件号:CC430F5147

你(们)好

这是一个针对TI员工的问题。 我认为在论坛中获得回复可能比通过TI联系电子邮件更容易。

我想知道,是否有计划保持CC430线路的运行? 最近一次更新是在5年前。 是否有人知道我们何时可能会有新的修订?

由于CC430系列非常差(巨大的错误表),我非常希望有一个新的修订版...

谢谢,

Keepcoding

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有计划对CC430进行新的修订。 所有活动均基于CC13xx类无线MCU (ARM)。 对于新设计,我建议使用CC13xx而不是CC430。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    但是,我对CC13xx不太满意,因为它不支持自动RX->TX交换。 是否有支持此功能的SoC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在CC13xx上执行自动Rx -> Tx切换,如果您执行命令链,请参阅 e2e.ti.com/.../203.6414万 作为示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我们来看看。 非常感谢!

    [编辑]在链接的帖子中,如果您想要中继收到的消息,则RX/TX交换机的命令链将不起作用。 这是真的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在所示的帖子中,如果您要中继收到的消息,则RX/TX交换机的'command chaining'不起作用。 这是真的吗?[/QUOT]

    我不确定您如何定义"自动RX/TX开关"。 如果您希望从RX快速传输到TX,则可能需要查看 在通话前侦听示例阅读有关命令链的信息。 这有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想要的是将对讲机置于RX模式,然后不必担心任何事情(即将CPU置于休眠模式)。 对讲机应侦听并接收数据包,然后切换到TX模式并传输接收到的数据包。 当存在多个接收器时,RX -> TX开关必须持续时间才能实现建设性干扰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种"中继器"应用是可能的。

    • rfPacketRx 示例开始,RX队列大小为1就足够了
    • 将RX命令配置为在收到一个数据包(RF_cmfPropRx.pktConf.bRepeatOk =0)后结束,您不需要该数据包的回调
    • 将CMD_PROP_TX链接到RX命令
    • 将TX命令的数据包有效负载指针设置为RX队列条目
    • 链完成后,您必须重置RX队列条目,如rfPacketRx示例所示。

    祝你好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我们会来试试的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个跟进问题Sverre:断开CC430线路的原因是什么? 我对此很感兴趣,如果你能说几句话就好了。