主题中讨论的其他部件:CC3200AUDBOOST, sysconfig, TLV320AIC3254
您好,
在了解了用于CC1352P1 LaunchPad上无线音频数据传输的音频SDK并成功地将rfAudioTx/Rx示例应用到工作之后,我正在考虑下一步的开发。 对此,我有一些问题。 我正在使用CC1352P1 LaunchPad和CC3200AUDBOOST板。
我的目标基本上是:
- 将sysconfig/EasyLink用作更改PHY配置的舒适工具(我想尝试Sub-GHz和2.4 GHz频段)
- 音频数据全双工传输/接收,麦克风作为输入,基于rfAudioTx/Rx示例(我需要音频压缩和定码器功能,也很方便)
- 将rfAudioTx/Rx示例迁移到较新的SimpleLink CC13XX CC26XX SDK 5.40 .00.40 ,而不是 SimpleLink CC13X2 26X2 SDK SDK 5.20 .00.52 (这是 本线程中给出的建议)
因此,我的问题是:
- 在rfAudioTx示例中,使sysconfig和EasyLink功能更容易工作,或者(另一种方式)将示例项目的功能迁移到另一个支持sysconfig/EasyLink的项目中会更容易吗?
- 我可以在rfAudioTx示例中更改音频输入吗? 我在源代码中找不到任何地方可以将音频连接器的输入更改为板载麦克风。
提前感谢您的参与。