Thread:sysconfig中讨论的其它部件
大家好,
我正在为客户制作一个演示,我们需要以10 Hz的频率发送一个几字节的小数据包。
因此,我使用了两个LP-CC1352P-1板并重新配置了传感器和收集器示例。 对于50ksps的915MHz频段,我能够将报告间隔缩短到100ms,并且工作正常。
更改为868MHz频段(相同的吞吐量为50ksps),我可以达到的最大报告频率为9 Hz。 传感器发送数据的速度不快。 这是PHY的限制还是我必须在软件中执行更多配置工作?
此致,
Andreas