This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1130是否支持CC1120传统FSK程序

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1310, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1098501/cc1310-can-a-cc1120-legacy-fsk-program-be-supported-by-the-cc1130

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1120CC1101

您好,

我们有一个CC1120计划,该计划是为支持传统FSK产品而开发的,并且已在1200 设备上运行良好。

传统装置可使用串行未连接TTL数据输入/输出-无时钟,前导码或同步字。 偏差为4kHz,数据速率为2.4kbps。

现在的要求是提供431-527MHz的相同设计,CC1310似乎可以在此频段上运行。

我们使用SmartRf7,TrxEB和CC1120EB开发的程序能否转换为在CC1310中运行?

此致,

BP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用异步模式和不带前导码和同步的协议时,CC1101仍然是基于性能的最佳替代方案。  

    背景:接收器链包含多个模块,每个模块对传入信号进行一些后处理。 数据表编号是使用前导码,同步等接收数据包以及FIFO中可用的接收数据进行测量的。 对于CC1101,异步信号在接收链的后期被敲出,接近FIFO。 对于CC1120,信号会更早发出,对于CC1310,信号会更靠近链的起始点。 这意味着与CC1120相比,使用CC1310时您最有可能获得较差的性能。  

    您可以转换为CC1310。 有关  如何在此部件上使用异步的信息,请参阅dev.ti.com/.../cc1101-migration.html