This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC1312R1:传感器控制器工作室SDK

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1100501/launchxl-cc1312r1-sensor-controller-studio-sdk

部件号:LAUNCHTXL-CC1312R1
主题:CC1312R中讨论的其他部件

你(们)好

 传感器控制器工作室是否支持SDK 6.10 ,如果不支持的话,哪一个是与CC1312R配合使用的最佳SDK

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    SCS 2.9 支持的最新SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK。0是SimpleLink CC13xx/CC26xx SDK 5.40 ,我建议您使用此。

    请注意,我们在此SDK版本中对GPIO和PIN驱动程序进行了一些重大更改。 您可以在发行说明中找到更多信息。  

    谢谢,

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Marie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器控制器工作室现已推出补丁,增加了对SDK 6.10 的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你