This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:天线长度

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1101748/cc1352p7-antenna-length

部件号:CC1352P7

您好,低于1 GHz团队,

我有几个关于SWRA730的问题,与LAUNCXL-CC1352P-4相关。

在SWRA730的第1节中,它参考图1-1中的433至510 MHz天线。  建议将L4更改为19 mm ,以适应868到930 MHz的频率。  我认为这是指所有3个"水平"长度都被缩短为19 mm ,而不仅仅是底部长度。  根据您测量总长度的方式,这大约可达到83 mm ,因此在范围的中间大约为1/4波长。  是这样吗?

在同一文档的5.5 部分中,它是否基于19 mm 的天线,如我刚才所述?

如果客户使用0402部件而不是0201,您会有什么问题或建议?

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    这只是最后一条应该缩短的水平轨道。 所有其它履带都应固定。 如果您只需要一个频率868/915 MHz,请遵循DN024应用程序注释:  

    https://www.ti.com/lit/swra227

    5.5 部分未将天线的最后一个长度缩短为19 mm。   SWRA730应用手册的目标是 使用单频和双频选项为多个不同频率提供一个PCB结构。

    只要保持部件位置,即可从0402更改为0201。  

    天线快速选择指南:  

    https://www.ti.com/lit/swra351

    谢谢!

      Richard